Skip to content

Nasi klienci i partnerzy

Fibox ceni swoich klientów i lubi myśleć o relacjach z nimi jak o partnerstwie, raczej w perspektywie dekad niż lat. Sprawdź dlaczego warto współpracować z naszą firmą:

Gałęzie przemysłu dla których produkujemy

Produkty Fibox pracują w najbardziej wymagających środowiskach i branżach. Zabezpieczamy kluczowe urządzenia i instalacje każdego dnia, roku, dekady.

Dowiedz się więcej

Fibox news

Floods in poland not affecting Fibox tested systems operations

We do not expect any harm or damage to our operation and deliveries from Fibox Warzaw factory. Currently, a difficult flood situation exists in...

Investment in Quality Processes Recognized: Fibox Charging Solutions Receives ISO 9001 Certification

The ISO 9001 standard for quality management systems provides a solid stepping stone for the growth of Fibox's EV charging business, ensuring a...

REFERENCES

Previous slide

GLITTERING EIFFEL TOWER

The Fibox MNX range of IP67 polycarbonate weatherproof industrial enclosures is considered ideal for those heavy-duty applications where a robust yet aesthetically pleasing product is required.

That is why the FIBOX MNX range was chosen to house the prestigious lighting scheme on one of the worlds most recognizable and visited landmarks… THE EIFFEL TOWER.

By working closely with the tower’s lighting design team, FIBOX was able to offer a tailored solution exactly to specification. This included a specially moulded cover to optimize light output, and a neutral-coloured base to help make the lighting installation as unobtrusive as possible. In total, 22,000 enclosures were installed, each housing a single lamp. The effect is truly stunning!

 

Utö island

The oldest Fibox enclosures are located in Utö island in Finland. They were installed in 1971.

The Baltic sea offers wide range of harsh conditions that protective enclosures need to face. Cold winters and warm summers with direct UV-radiation. Salty sea makes environment also corrosive therefore Fibox enclosures have been optimal solution for long life time use.

 

 

 

 

 

Incheon Bridge

The Icheon Grand Bridge is South Korea’s longest spanning cable-stayed bridge and the fifth largest in the world.  The bridge was opened in October 2009 and connects Incheon Airport to Songdo.

Fibox enclosure products are being used to control bridge safety applications.

 

 

 

 

 

Next slide

Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz otrzymać naszą ofertę, potrzebujesz więcej informacji lub chcesz się czymś podzielić, skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

CIEKAWOSTKI TECHNICZNE

Previous slide
Next slide

OKIENKA INSPEKCYJNO-OCHRONNE

Jeśli masz potrzebę ochronyukładów HMI (Human-Machine Interface), to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasze nowe okienka PW zapewniają doskonałą ochronę wyświetlaczy, przycisków i podobnej aparatury, umożliwiając jednocześnie łatwy do nich dostęp. Okienka PW to konieczny element nowoczesnych układów sterowania.

Read more

JAK WYBRAĆ OBUDOWĘ DO MYJNI SAMOCHODOWEJ?

Myjnie samochodowe to miejsca, w których występują agresywne środki chemiczne i duża wilgotność. Z tego powodu właściwy wybór obudowy jest kluczowy dla działania myjni oraz bezpieczeństwa obsługi i klientów.

Read more

NOWY KATALOG OBUDÓW FIBOX

Nasz nowy katalog da Ci kompleksową informację na temat naszych produktów i ich właściwości, oraz ułatwi Ci dobór właściwej obudowy.

Read more